This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:低功耗模式

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748290/tms570lc4357-low-power-mode

器件型号:TMS570LC4357

您好!

某些子模块可在低功耗模式下进入。

低功耗模式关闭到模块的所有时钟。

某些子模块可置于本地或全局低功耗模式:

-在全局低功耗模式下,软件看不到任何寄存器;任何寄存器都不能被写入或读取。 本地电源模式是否相同?

-如果启用了全局电源模式,是否还启用了本地电源模式?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    全局断电模式由外设中央资源(PCR)控制器的 PSPWRDWNx 寄存器控制。 这些寄存器可被用来关闭到各个模块的外设时钟(VCLK)。 一旦到一个模块的 VCLK 被选通、寄存器帧将不可访问。 任何访问都会导致违反(CPU 的数据中止)。

    本地断电只会将时钟闸门关闭到模块内的状态机。 寄存器仍可访问、CPU 可通过设置/清除本地断电控制位将模块从本地断电状态中取出。

    全局断电会覆盖任何本地断电配置。

    此致、
    Sunil