This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SPI5问题

Guru**** 2604555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/747954/tms570ls3137-spi5-issue

器件型号:TMS570LS3137

使用 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00、如果端口配置中的 PortPinSpi5_10 (MIBSPI5SOMI0)设置为模式 SPI,则 SPIPC0位24置1。
如果在端口配置中将 PortPinSpi5_6 (MIBSPI5SIMO0)设置为模式 SPI、则 SPIPC0位16置1。
但是对于所有其他 SPI 端口,例如 SPI3,如果 PortPinSpi3_8 (MIBSPI3SIMO) SPIPC0位10被置位,PortPinSpi3_9 ( MIBSPI3SOMI ) SPIPC0位11被置位用于 SPI 模式。

为什么只有 SPI5的 SIMOFUN0和 SOMIFUN0位16和24被置位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prathibha、
    位24和16 до SPIPC0未物理实现。 它们是位11和位10的镜像位。 对位24的任何写入都将反映到位11、对位16的任何写入都将反映到位10。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 E2E TT"e2e.ti.com/.../2746334下捕获到相同问题。 从而关闭 TT