This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:在什么情况下、我们将启用漏极开路和上拉电阻器、它的意义是什么?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748216/ccs-tms570ls3137-in-what-cases-we-will-enable-open-drain-and-pullup-resistor-and-what-is-its-significance

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

具体来说,当我配置 tms570ls3137的 CAN 端口1时,我遇到了这些术语,并想知道它们的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    仅当 CAN_TX/CAN_RX 处于 GIO 模式时、开漏位才有效。 上拉/下拉位仅在 CAN_TX/CAN_RX 配置为输入时有效。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这解决了我的问题。