This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2604725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748042/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CCS、我想在汇编器中编写一些代码。 我需要帮助才能找到手册、因为我不确定我发现的内容对我的处理器来说是否合适。 您会给我提供该手册的链接、也可能是汇编器本身的链接吗?

谢谢你

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI ARM 汇编器的汇编语言工具用户指南为 :http://www.ti.com/lit/ug/spnu118u/spnu118u.pdf

    它提供有关语法和汇编器指令的信息、但不提供指令集的信息。 为此、您可以参考 ARM.com 或其他来源的在线材料。 CPU 是 ARM Cortex M4F。 以下是 ARM 指令集摘要的链接:

    http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0553a/BABIHJGA.html

    我必须提醒您、在该论坛上、您不会找到有关汇编语言编程的太多帮助、因为它不是经常直接使用的。 但是、C 编译器会生成汇编文件作为中间步骤。 您可以保留此文件并检查编译器创建用于示例的内容、方法是右键单击 Code Composer 项目并选择"Show Build Settings...(显示构建设置...)" 然后浏览高级汇编器选项并选择"保留生成的汇编语言"、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob、它确实解决了问题、回复很快。
    再次感谢你
    查尔斯