This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:TIRTOS 示例项目 https://TLS_create 失败

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744870/rtos-ek-tm4c129exl-tirtos-example-project-httpsget-tls_create-failed

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

您好!
我已经在工作区中导入并编译了示例项目 https://get、到目前为止非常好。
当我启动项目时、我获得以下输出:

此错误代码-1是什么意思、TLS_CREATE 不能成功执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    请参阅我在 e2e.ti.com/.../2751237上的评论

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否遵循了示例自述文件中的构建详细信息? 包括将证书添加到示例中?

    BR、
    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../httpsget_5F00_EK_5F00_TM4C129EXL_5F00_TI_5F00_TivaTM4C129ENCPDT.zipHi、
    我已包含"www.tbs-certificates.co.uk/.../DigiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.html"和 TLS_create 将成功运行的证书。 但现在提供以下输出:

    //***控制台**\\
    启动 HTTPS GET 示例
    系统提供商设置为 SysMin。 停止目标以查看 ROV 中的任何 SysMin 内容。
    服务状态:DHCP:已启用:000
    服务状态:DHCP:已启用:正在运行:000
    网络已添加:if-1:192.168.178.54
    服务状态:DHCP:已启用:正在运行:017
    当前时间:2018年11月9日星期五上午8:47:41

    发送 HTTPS GET 请求至'www.example.com:443'
    错误! 代码=-103、desc = https://Task:发送失败
    //******\

    在调用 HTTPCLI_sendRequest 之前、HTTPCLI_CONNECT 函数成功。
    服务器是否不接受此证书?

    任何其他内容、

    我插入了函数 printError ("https://task: socket error code"、HTTPCL_getSocketError (& CLI))

    在 HTTPCLI_sendRequest 之后、出现以下套接字错误代码:-313

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    该证书应适用于该站点。

    有关该错误代码的唯一信息是:"recvd alert fatal error"。 我必须与我的团队核实是否有人熟悉导致此错误的原因并报告。

    BR、
    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    此问题是否得到解决?

    Todd

    [更新2011年11月21日:我将此标记为 TI 认为已解决、因为原始海报没有回复。]