This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:bootcfg 寄存器:使用端口>可能的端口 H?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748005/tm4c123bh6zrb-bootcfg-register-use-of-ports-port-h-possible

器件型号:TM4C123BH6ZRB

您好!

TM4C123BH6ZRB BOOTCFG 的数据表介绍说:"...通过使用由该寄存器中的位配置的来自端口 A-Q 的任何 GPIO 信号。"

但在寄存器描述中、BOOTCFG 寄存器的"port"只能是3位!

我是否能够将端口"Q"用于 BOOTCFG 功能? 恐怕不是...

提前感谢、

Tobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 此数据表中存在印刷错误。 引导加载程序配置仅支持端口 A 至 H。 我已经记录了该错误、以便将来进行更正。 感谢您将此事提请我们注意。