This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1114:闪存 API 问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/747731/ccs-tms570ls1114-flash-api-question

器件型号:TMS570LS1114

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有一位客户对 TMS570LS1114有以下问题

我们使用的系统具有包括内存保护在内的操作系统。 如果存储器保护被激活、F021闪存 API 执行被异常中止。 在以用户模式运行的操作系统任务中调用闪存 API 库。 MPU 允许 RW 访问“组7 0xF020_0000 0xF03F_FFFF”和“闪存模块0xFFF8_7000 - 0xFFF8_7FFF”。

使用控制器 TMS570LS1114。

F021闪存 API 使用哪个地址范围?

F021闪存 API 使用哪些寄存器?

在用户模式下执行代码时、我们可以执行什么操作来读取、写入和擦除数据闪存(闪存组7)?

此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    F021闪存 API 是一个例程库、当使用正确序列中的适当参数调用时、会擦除、编程或验证闪存。 在 Hercules MCU 上、这些例程必须在特权模式(用户以外的模式)下运行、以允许访问闪存存储器控制器寄存器。