This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470R1B1M:我使用 IAR's 演示来运行 TMS470R1B1M、然后调试演示、但程序在0x04:0xeafffffe B 0x4处停止、我应该设置.ICF 文件吗? Tks

Guru**** 2606615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470R1B1M, SM470R1B1M-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/747368/tms470r1b1m-i-use-iar-s-demo-for-tms470r1b1m-then-debug-the-demo-but-program-stoped-at-0x04-0xeafffffe-b-0x4-should-i-setting-icf-file-tks

器件型号:TMS470R1B1M
主题中讨论的其他器件: SM470R1B1M-HT

我将 IAR 的演示用于 TMS470R1B1M、然后调试演示、但程序在0x04:0xeafffffe  B 0x4处停止、我应该设置.ICF 文件吗? Tks。 这是我第一次使用 TMS470R1B1M 和 IAR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不再建议在新设计中使用 TMS470R1B1M。 您是否使用的是高温 SM470R1B1M-HT? 如果是、我可以将此主题转移给该组、他们更有可能为您提供帮助。

    我没有使用 IAR 工具的经验、但地址0x04是未定义的指令向量、看起来您在该位置有一个分支指令。 下面是来自 ARM 的链接、描述了 ARM7TDMI CPU 的异常向量。
    developer.arm.com/.../exception-vectors
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 SM470R1B1M-HT、而不是.tKS
    我将检查您为我提供了一个链接以尝试解决此问题的部件。tks