This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470R1B1M:在哪里可以找到函数"Flash_Prog_B"当我调用此函数时、编译器告诉我"没有 Flash_Prog_B &quot 的定义;它是否包含在库中? 谢谢

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SM470R1B1M-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/747248/tms470r1b1m-where-can-i-find-function-flash_prog_b-when-i-called-this-function-compiler-told-me-no-definition-for-flash_prog_b-is-it-included-in-a-library-thks

器件型号:TMS470R1B1M
主题中讨论的其他器件:SM470R1B1M-HT

您好:

在哪里可以找到函数"Flash_Prog_B"、当我调用此函数时、编译器告诉我"没有 Flash_Prog_B 的定义"、它是否包含在库中? Thks、我使用源代码 Insight 搜索此函数、但无法找到它。

   Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不建议在新设计中使用您选择的器件型号。 您是否使用的是高温 SM470R1B1M-HT? 如果是这种情况、闪存库可在本页底部找到:
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了这个模块、tks