This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:先参考 RtGetGateIP

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/746059/ccs-tm4c1294ncpdt-rtgetgateip-first-referenced

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

e2e.ti.com/.../2748404
我查看了此帖子并尝试调用 RtGetGateIP、但它会出现错误消息"未解析符号 RtGetGateIP、首先在./tcpEcho.obj 中引用"。 即使我包含#include 并添加了 include 搜索路径。
请帮我解决。

非常感谢!

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    这可能是您的 CCS 设置问题。 您如何编辑您的 include 搜索路径? 您能否向我展示  CCS 工程属性的文件搜索路径部分的内容? 我希望看到  ti/NDK/stack/lib/stk  库。

    最棒的

    -布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon

    感谢您的回答。

    我的包含如下内容。

    #include 
    
    #include 
    #include 
    #include 
    
    #include 
    #include 
    #include 
    #include 
    
    /* NDK BSD 支持*//#include
    
    
    #include //http 网络服务器
    #include 
    //#include 
    //#include 
    #include 
    #include 
    //#include 
    
    
    
    /*示例/板头文件*/
    #include "Board.h" 

    和文件搜索路径。

    错误消息

    请帮我解决问题、非常感谢!

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我尝试从您正在使用的 SDK 导入 tcpecho 项目、但没有遇到此问题。 您是否从 TI Resource Explorer 导入了工程、并对设置进行了任何修改? 您能否发布包含的库的图片? 我希望查看这些内容以及包含的搜索路径。

    此外、您使用的是哪个版本的 CCS?

    最棒的

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon
    感谢您的回答。
    我的 CCS 版本为6.1.0。
    然后从 TI Resource Explorer 重新导入项目。 当我在主任务或自己的任务中使用"RtGetGateIP"时、效果很好。
    但在用户定义的 IP 地址挂钩中会出现错误、即"Unresolved symbol RtGetGateIP、first reference.obj in ./tcpEcho.obj "。
    (在属性-> ARM 编译器->预定义的 Symbosl I 预定义的"_Strong_Checking"中)

    感谢你的帮助。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您好像发现了一个错误! 很抱歉你遇到这个。 有两种快速的方法可以在有人遇到此错误之前解决此问题(这可能需要一些时间)。 我假设您需要启用强检查、但如果您可以不启用它、禁用 _STRONG_CHECKING 符号应能让您继续工作。 另一个保持 启用_Strong_checking    的选项是将 routeif.h 中的_Strong_checking 的#define 值复制并粘贴到您的代码中。

    #define RtGetGateIP (h) (((RT *)(h)->IPGate) 

    第三个选项是为  RtGetGateIP()定义自己的函数主体

    在进一步的研究中、我可以(希望)为您提供更好的答案。 在 NDK 用户指南的第(1.2)节中、它讨论 了_STRONG_CHECKING 的使用。 如果要启用强检查、则需要重新编译 NDK 并将此宏作为编译器选项传递。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、

    Brandon