This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:LPM3 XT1和 VLO 模式功耗

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/747114/cc430f5137-lpm3-xt1-and-vlo-mode-power-consumption

器件型号:CC430F5137

您好!

 在 CC430F5137数据表中、写入 LPM3 XT1模式下的流耗为2uA、而在 LPM3 VLO 模式下、PMMCOREV = 0时为1.1uA (第20页)。 我们验证了它。

但是、还可以写入在最低驱动设置下、XT1流耗为75nA。

那么、为什么 LPM3 XT1和 LPM3 VLO 模式之间存在0.9uA 的差异、因为 XT1仅消耗75nA 的电流? 825nA 的来源是什么?

在 LPM3 XT1模式下是否有进一步降低电流消耗的方法?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流消耗的差异很可能是由于 XT1运行所需的额外电路、例如集成负载电容器、振荡器故障检测等 请记住、VLO 以大约10kHz 的较低频率运行、并且没有故障检测电路。 为了使用 XT1在 LPM3中实现最低电流消耗、您将需要为所选的有效负载电容使用尽可能最低的驱动强度。 请参阅数据表第27页的脚注4、了解推荐设置与负载电容的关系。

    MSP430技术讲座系列7 of 12 -低功耗优化

    此致、

    James