请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在使用 CC2640R2F 并使用 TIRTOS 2.20版和 TI 外设驱动程序来开发定制 PCB。 我需要在中断时触发 ADC 转换、但在 ADC 或 ADCBuf 驱动程序中找不到合适的接口。
我第一次尝试使用 ADC 驱动程序,但 ADC_convert()调用被阻止,因此无法正常工作。
我还尝试使用 ADCBuf 驱动程序、我将其设置为在回调模式下收集单个样本。 当我在 ISR 中调用 ADCBuf_convert ()时,我会执行指定的回调函数(这只是一个返回语句),但在它离开 ISR 后,程序会被卡住。 如果没有 ADCBuf_convert(),则调用程序按预期运行。
我考虑过将 ADC 置于一个单独的任务中、等待我可以在 ISR 中发布的信标、但我希望避免这种情况、因为 RAM 的使用和上下文切换开销。 是否有方法从 ISR 触发 ADC 转换?
此致、
Lukas