This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:文档

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744124/tms570ls3137-ep-documentation

器件型号:TMS570LS3137-EP

您好!

我对您有一个棘手的问题。对于认证、我的客户需要以下信息:

  • 设备的产品服务体验;
  • 到目前为止 MCU 已用于的安全应用(例如制动系统);
  • 《安全手册》专门针对 EP 版本(我发现其中一个与“非 EP”版本相关);
  • 显示 TI 如何捕获和维护勘误表并发布勘误表的内容、以及显示新勘误表的发布率随时间推移而降低的内容(这将显示器件的成熟程度)。

您能否提供此信息?

谢谢!

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan、
    我将尝试回答您的问题。
    我们没有特定于 EP 器件的"安全手册"。 有一些误解、我们目前正在研究将 EP 器件纳入安全认证所需的条件。 我了解到、器件之间的唯一区别在于封装。 我们使用相同的器件和设计。
    我不知道商业界用来捕获勘误表和发布的方法。 但是、高可靠性团队仅发布了一个器件版本、我们与商业和汽车团队共享相同的勘误文档。

    我将与我们的营销团队核实、了解我们是否拥有可共享的 EP 版本的特定传统。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 SafeTI 论坛中或直接与客户一起解决问题时、结束这一过程。
    此致、
    涉水