This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:启动代码问题/ HALCoGen

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745777/tms570lc4357-startup-code-issues-halcogen

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

在 HALCoGen 04.07.00生成的启动代码中、我对 TMS570LC4357的复位原因处理有一些问题、我在以下主题中对此进行了介绍: e2e.ti.com/.../2557124

建议的答案是使用随2018年7月发布的全新 HALCoGen 版本生成的固定启动代码。 新版本何时可用?

此致、

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jens、

    我将与软件团队核实发布 HALCoGen 更新的修订计划。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    包括复位原因处理修复的 HALCoGen 更新计划于2018年12月进行。

    此致、
    Girish Gajwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、您好!

    好消息、感谢您提供的信息。

    此致、

    Jens