This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:主控模式下的 TMS570LC4357 SPI 链路仅用于传输、并忽略 SPIBUF

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744928/tms570lc4357-tms570lc4357-spi-link-in-master-mode-used-for-transmission-only-and-ignoring-spibuf

器件型号:TMS570LC4357

您好!

 

我们对 TMS570LC4357的 SPI 链接的使用有一些疑问。

 我们在主模式下使用 SPI 链路。

 

在我们的电路板上、外部 SPI 组件从不发送任何串行数据、我们只对该组件进行写入访问。

(使用了 SIMO、但电路板上未使用 SOMI)。

因此、RXBUF/SPIBUF 对我们是无用的。

 

我们通过写入 SPIDAT1寄存器定期向外部组件发送 SPI 数据、但我们计划从不读取 SPIBUF 寄存器、并忽略与之关联的 SPIFLG 寄存器位。

我们认为 SPIBUF 会溢出、因为我们从未读取过它、但我们不介意。

 

我们可以这样做吗?

从不读取 SPIBUF 是否有任何问题或副作用?

 

谢谢你。

 此致

Patrick

:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    我认为您可以这样做、但我不确定一些副作用和安全问题。 这就是为什么我会将您的问题转发给我的同事。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    如果您处理与数据接收相关的所有标志、则可以这样做。

    此致、
    米罗