This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:MibSpi 从器件接收操作

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/746025/tms570ls1224-mibspi-slave-receive-operation

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGENTMS570LS3137

您好!

我尝试将 tms570ls1224作为 MibSpi3从设备进行通信、当我从主设备向从设备发送8个16位时、我只看到第一个字

  • 我有 TMS570LS12X Launchpad:Launchpad 上没有 MibSpi3 CS0引脚。 CS0引脚是否必须? 如果是、是否有任何权变措施?
  • 我现在一直将其保留为 CS1、图片是我的 TG0的 Halcogen 配置。 我正在使用 TG0。  
  • 我已将 SIMO、SOMI、CLK、CS1配置为具有输入/输出功能的必要引脚。
  • 我的配置是否有任何错误? 喜欢触发事件?
  • 我应该怎么做才能从主器件接收完整的8个字? 主 SPI 将在一次传输中发送所有字(意味着 CS 对所有字都处于活动状态)

提前感谢您。

此致

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varun、
    在 TMS570LS12X Launchpad 上、nCS0在 J6引脚5上暴露。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    是的、它位于 J6-5th 引脚上。

    但我仍然只收到第一个字。 如果我激活 CS 保持、我会在第一个正确的字后得到垃圾值。 一旦 CS0引脚变为低电平、如何触发 Mibspi 来收集数据?

    是否有任何配置可实现该目的? 我看不到 CS0作为触发源。

    此致
    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun、

    随附的是工作示例(主 TMS570LS3137 (HDK)和从 TMS570LS1224 - Launchpad),其中也包含 HALCoGen 项目。

    e2e.ti.com/.../3021.mibspi_5F00_master_5F00_slave.zip

    此致、

    米罗