This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:关于 USB CDC 示例

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/746157/ccs-tm4c1294kcpdt-regarding-usb-cdc-example

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

  USBCDCSerialDevice 示例的 Serial Extension 和 CDC Extension 层是否有任何特定的头文件可用。

请检查它、如果可用、请共享这些头文件。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,prem。

    Tivaware USB 库具有调用低级 CDC 串行驱动程序的所有必要函数。 尽管 INS 文件提示安装程序所接触的内容、但源代码不支持我认为最好的 CDC 驱动程序。 我们使用程序员工具侧脚踢中的 WISE 封装工具来修改特定属性、以便针对兼容性问题进行调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。 我要求提供适用于 USBCDC 扩展层的任何头文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prem、

    在本例中、我不确定您的意思是什么。 这不是我以前听说过的术语、甚至是在寻找细节时、我都空手地提出了。 您能否进一步解释或提供我可以用来阅读和理解您所寻找的内容的来源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralpha、

    我正在检查 USBCDCSerialDevice 示例。 在本例中、USBCDC 是一个3层方法。 即串行层、USBCDC 扩展层和 USBCDC 驱动程序层。 对于 USBCDC 驱动程序层、CCS 中将提供头文件。 我同样要求是否有任何用于串行层和 USBCDC 张力层的头文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TM4C1294KCPDT

    工具/软件:Code Composer Studio

    大家好、

    我正在检查 USBCDCSerialDevice 示例。 在本例中、USBCDC 是一个3层方法。 即串行层、USBCDC 扩展层和 USBCDC 驱动程序层。 对于 USBCDC 驱动程序层、CCS 中将提供头文件。 我同样要求是否有任何用于串行层和 USBCDC 张力层的头文件?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prem、

    请不要重复发布帖子、您的帖子仍是一个未解决的问题、因此不需要新主题。

    您能否准确解释该示例来自哪个封装? 我相信 TivaWare 或 TI-RTOS 中都没有这个确切名称的示例。 还是 E2E 论坛上共享了 USB_DEV_cdcserial 示例? 我现在需要能够查看示例、以便更好地理解这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将扩展称为 CDC 器件驱动程序层、 操作系统安装程序需要 允许 批量器件客户端连接到终端管道?   如果我感兴趣、  CDC 驱动  程序可能会导致终端管道状态时序或处理中的一些数据缓冲器问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralpha、

    此封装中的 EK_TM4C1294XL 用于 Tiva C 系列的 TI RTOS 中的 USBCDCSerialDevice 示例 USB 示例中的驱动程序示例 V 2.16.00.08


    谢谢、
    高级
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prem、

    查看项目并尝试搜索有关此请求的更多详细信息、我唯一可以得出的结论是它超出了 TI 支持范围。

    我唯一可以找到的"USB 串行扩展"参考是 Arduino 项目、如果您所指的是 Arduino 项目、则没有、我们没有与该项目等效的参考。