This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:ADC 输出读数不恒定且变化

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/747065/ccs-cc430f6137-adc-output-reading-is-not-constant-and-varies

器件型号:CC430F6137
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

先生、我使用的是 cc430f6137 IC。 我的怀疑是、

什么是施加到 ADC 输入通道的最大输入电压。

我使用的电流传感器非常敏感、每个电流的额定输出电压为(13.33mV)。

MCU 的 ADC 输出值在10mV 至20mV 及以上之间变化。 因此、我无法捕获传感器的准确值。

我正在使用此(cc430x613x_ADC12_07)示例 ADC 代码、该值通过 UART 通信进行监控。 我仅使用单个传感器。

5.您是否有其他建议使用备用 ADC 代码(或)我可以使用相同的 ADC 代码来实现精度。

6.在我的代码中应该完成哪些可能性和选项(cc430x613x_ADC12_07)。

请尽快发送、

此致、

Siva.E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sivanathi]1. ADC 输入通道的最大输入电压是多少。[/quot]

    您是否在数据表中查找过此内容? 您可以在第5.35节中找到它。

    [引用 user="Sivanathi"] 2.我使用的电流传感器非常敏感,每个电流的额定输出电压为(13.33mV)。

    好的、但您不会说您正在测量的安培数。 什么是电流传感器?

    [引用 USER="Sivanathi]3.MCU 的 ADC 输出值在10到20mV 及以上之间变化。 因此、我无法捕获传感器的准确值。[/quot]

    根据您的输入电压、您的 ADC 结果是否与您使用用户指南第20.2.1节中的转换公式计算的结果相匹配? 请检查此项。 您将需要知道您使用的基准电压。

    我假设您使用的是定制板。 请浏览数据表、确保在引脚(AVCC、DVCC、VCORE、VREF 等)上使用正确的无源器件。 《用户指南》中的图20-12说明了其中的一些连接。

    [引用 USER="Sivanathi]4.I 正在使用此(cc430x613x_ADC12_07)示例 ADC 代码、该值通过 UART 通信进行监控。 我仅使用单个传感器。[/quot]

    确保通信不会影响 ADC 采样。 您可能希望在代码中使用数组(您可以在论坛中搜索如何执行此操作)、在调试时运行特定数量的样本、然后使用 CCS 的调试功能和 MSP-FET 读取数组中的内容。

    此致、

    James