This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1231H6PGE:在 CCS 中启用 C99

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/746728/ccs-tm4c1231h6pge-enabling-c99-in-ccs

器件型号:TM4C1231H6PGE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经尝试在 CCS 中编译此代码、并收到一条错误消息:

for (int index = 0;index < 128;index ++){} 

据我所知、C99支持在内部为循环声明贵重物品-因此我想我的编译器配置为早期的 C 语言..

如何以及在何处更改此设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    您对它应该如何工作很正确、但对于 CCS、您需要在 for 循环外部声明 int 索引。 我不知道改变这种行为的手段。 您是否有理由不能在 for 循环之外声明它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是真正的原因-只是一个学习机会...
    我知道 C99支持它、因此我想了解如何更改此设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Charles、

    哇、我不知道这是 CCS 中的一件事!! 谢谢你的钟声:)我现在也学到了一些新东西,哈哈。