This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的 MIPI DSI 转 LVTTL (3.3V)转换器 IC?

Guru**** 2602675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745462/mipi-dsi-to-lvttl-3-3v-converter-ic-from-ti

我们正在开发采用 TI DLP 芯片组(DLP470TP)的头戴式显示器。

也就是说、大多数为 HMD 制造的新视频前端芯片专门采用 DisplayPort 并提供 MIPI DSI、而不是 LVTTL。 因此、我们需要为每个端口提供一个额外的转换器 IC。 由于 DLP 是由 TI 制造的、我假设 TI 本身就会有一个用于此目的的 IC。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    视频配置的 I/O 设置是什么? 您最终是否希望从 DisplayPort 转到 LVTTL? 我可以与我的团队核实、我们可以为您找到合适的参考设计信息。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记为已意外解决我的问题。

    是的、对于 DLPC6421、DisplayPort 最终连接到 LVTTL。 唯一能够输出到4个端口的240Hz 1080p 30bit Dsiplayport 视频前端芯片、我们设法在 MIPI DSI 中找到输出、而不是 LVTTL、因此需要对其进行转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    我想提请您注意另一项关键要求。 正如之前在单独的线程中所传达的那样、需要拆分输入视频帧。 两个分离的数据流都应具有公共帧同步、否则您将看到伪影。

    此外、DLPC6421具有两个端口、帧数据需要拆分奇像素和偶像素。 我不知道某个部件可以满足所有这些要求。

    请首先评估您将如何驱动两个 DLPC6401s。 如果是 FPGA、则应考虑从 Display 端口到 FPGA 上支持的接口的最佳桥接器。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个问题、我们考虑了各种解决方案、所有解决方案都很有希望。
    这款10美元的专用视频前端采用头戴式显示、旨在同步控制左眼和右眼显示、并进行分离。 偶数/奇数像素可通过着色器或便宜得多的小型 FPGA (10K)在 PC 端实现。

    即使您的当前设计已经确定您使用的 FPGA 是我的承包商的超额产品、并且"英特尔 Cyclone 10GX"的成本已足够低约3倍(118.9美元)。 它可以在120Hz 时支持4K 的 DisplayPort HBR3线路速率、甚至超过所需的频率(60Hz)、这也意味着集成后无需视频前端芯片。 我建议考虑这一点并更新 DLPC6421数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    感谢您的反馈。 我会将您的建议转发给团队。
    此致、
    Vivek