This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2124:对 TMS570LS2124的 E2E 支持

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/746547/tms570ls2124-e2e-support-for-tms570ls2124

器件型号:TMS570LS2124

TMS570LS2124 E2E 支持器件吗?

客户正在寻找2MB 内部存储器处理器作为 Q1器件。

它不是安全关键型应用、但 TMS570LS2124是唯一一款具有2MB CPU 时钟频率(180MHz)的 TI 处理器。

在继续之前、我只想确保 TMS570LS2124是否在 E2E 的支持器件列表中。

此致、

Sawaragi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sawaragi 您好!

    我们在 E2E 中支持 TMS570LS2124。 此器件具有2种封装:ZWT 和 PGE。 两者都具有2KB 闪存和192KB SRAM。 ZWT 封装的 CPU 频率高达180MHz、但是 PGE 为160MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    糟糕的是、闪存为2MB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    感谢您的回复。

    很高兴 E2E 仍然支持 TMS570LS2124。

    此致、

    Sawaragi