This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:F021 API 的认证

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744991/tms570ls0432-cerification-of-f021-api

器件型号:TMS570LS0432

您好、TI、

我们正在 DO178C 环境下开发一个项目。

对于软件加载、使用闪存 API。

对于认证方面、我们仍然需要提供相应的工件。

我已经阅读过、TI 提供了有关这些主题的信息。

感谢您的支持。

此致

Ingmar Mohring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingmar、

    您能否告诉我们您正在寻找的伪影?然后我们可以告诉您我们是否可以提供这些伪影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath、

    我们需要的是符合 SW B 级标准的 DO178C 认证的工件

    如果您有任何可用的封装、这将很有帮助。

    这些方法包括:

    -高级要求(这些要求由我们编写、提供了一种刷写机制)

    -低层次要求

    -源代码

    然后我们可以进行审核、测试等

    我们仍然知道、我们必须在目标上使用预编译库。

    谢谢你

    此致

    Ingmar Mohring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingmar、

    要获取源代码列表和文档、您需要联系当地的 TI FAE /销售人员。 他们将与营销经理联系以获取所需信息。