This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:通过系统计时器为以太网 PHY 计时

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/746362/tm4c1294ncpdt-clocking-ethernet-phy-trough-system-timer

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

在我的一个添加了以太网链路的定制 TM4C1294电路板中、存在非常严格的限制(空间和金钱)、因此我想、是否可以使用 PIOSC、生成系统时钟、并通过通用计时器在物理引脚上生成25MHz 时钟。 然后、这个引脚应该被路由至 OSC0引脚、这是我知道的、可由一个单一时钟源驱动并且需要为 以太网 PHY 时钟系统供电。

有可能吗?

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    否 必须使用25MHz+/-50ppm MOSC。 PIOSC 不会像 MOSC 那样为您提供时钟容差。