This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:SL_SelfTest_CCMR4F 函数、此操作将不起作用。

Guru**** 2605135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/743145/rm48l952-sl_selftest_ccmr4f-function-the-operation-will-be-not-work

器件型号:RM48L952

大家好。

我有疑问。

Hercules 诊断库、如果通过 sl_SelfTest_CCMR4F 函数启用中断、则操作将不起作用。
但是、在正常运行 SL_SelfTest_CCMR4F 函数之前、VIM 和 ESM 的初始化。

通过 sl_SelfTest_CCMR4F 函数启用中断时、是否需要初始化 VIM 或 ESM?

如果需要初始化、它显式声明了哪个文档?

此致。
Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maekawa 您好!

    运行此 CCMR4自检时是否处于调试模式? CCMR4 Selftest 不能在调试模式下运行。

    请将代码编程到闪存、断开调试器、并复位器件(nRST 或 nPORRST)。 您可以使用 SCI 进行一些引脚切换或显示文本、以确保测试已完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang-San、

    感谢您的快速回复。

    否、CCMR4自检以独立模式而非调试模式运行。

    此致。
    Maekawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    CCMR4自检在独立模式下运行。
    是否需要初始化 VIM 和 ESM 来执行 SL_SelfTest_CCMR4F 函数?

    此致、
    Maekawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maekawa 您好!

    在 CCMR4自检模式下、CCMR4生成测试模式以查找任何硬件故障。 如果检测到一个故障、那么一个自检错误标志被置位、一个自检错误信号被置为有效并被发送到 ESM、并且自检被立即终止。 因此、ESM 模块应该在执行自检之前被初始化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢你的答复。
    转发给我的客户。

    此致、
    Maekawa