请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
你(们)好 我正在尝试获取 HALCoGen FEE 示例以与 RM48 HDK (RM48L952ZWT)配合使用。 程序会一直循环,等待对 TI_FEE 的调用返回空闲状态。 它始终返回0。
示例代码为:C:\ti\hercules\HALCoGen\v04.07.00\examples\RM48x\example_TI_fee_Write_Read.c
它与建议的 F021小端字节序库链接:F021_API_CortexR4_LE_V3D16.lib。
HALCoGen 提供的相关屏幕截图包括:
我正在使用 IAR IDE、下面的屏幕截图显示了代码永远循环的位置。
请建议我如何继续。 我需要在我们的目标设计中将参数数据保存到闪存中、并证明它可以在该演示板上工作是必要的。 谢谢你。