This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负载管理系统

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745660/load-management-system

大家好、

我希望使用微控制器设计能源管理系统。 实际上、我必须控制每个住宅的10个 GPO (9个两组 GPO 和1个四组 GPO)、并且有20个住宅(这意味着总共200个 GPO)。

我需要测量流经它们的功率及其状态(开/关)、并将其报告给主控/中央 MCU、主控/中央 MCU 不仅会从200个 GPO 获取数据、还会从 Victron 服务器(最好通过 Modbus)获取数据。 根据接收到的数据、我想控制每个 GPO (控制它是保持打开还是应关闭)。 以下图表可以更好地解释这一点:

因此、我正在寻找一个 MCU、它可以通过 Modbus 以及无线和有线进行通信。 是否有任何类似的设计可用? 更重要的是、哪个 MCU 将是此项目的最佳选择?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qasim、

    您可以使用 CC3220器件的 UART 尝试创建 MODBUS 协议实现。 下面是一篇包含一些信息的 E2E 帖子:
    e2e.ti.com/.../517619

    如果您可以使项目部分正常工作、则还可以使用我们的部件通过 Wi-Fi 进行通信。

    此致、

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vince、您能不能在此简单地说一下主机 MCU 是什么意思? 与传统 MCU 相比、它有哪些优势?