This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接收时的波特率设置方法

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744746/baud-rate-setting-method-at-receive

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你好

使用 Hercules MCU 进行产品开发

型号 ARM Cortex-R4F RM48

我希望接收数据、波特率设置为4800

使用此函数 波特率= VCLK /((P+1)*16)

当 VCLK=110MHz 时
我想将波特率设置为4800/2400/1200
P 值应该设置多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willy、

    根据公式、P 的值必须如下:
    对于波特率4800:P = 1431;
    对于波特率2400:P = 2864;
    对于波特率1200:P = 5728;

    为了轻松设置 SCI、您可以使用 HALCoGen。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我使用这种方法来设置波特、但仍然无法接收数据。
    我想问是否还有其他解决办法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willy、
    请检查 SCI 模块和硬件设置的其他设置。
    您能否向我发送您的 HALCoGen 项目(*。hcl 和*。DIL)。
    您的硬件设置是什么?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将其发送给您?
    电子邮件?
    请给我您的电子邮件。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电子邮件是 willylin@mirle.com.tw
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0435.HALCoGen04.05.02-selftest.zipThisattach 是我的 HALCoGen 项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willy、
    在您发送的 HALCoGen 项目中、波特率设置为115000。 我看不到任何其他问题。 当波特率设置为其他值(9600、19200等)时、您在接收数据时是否遇到问题。 如果你在其他波特率上没有问题、你是否改变了其他东西? 您要与哪个设备通信?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miro
    波特率设置为115200/57600/38400/19200/9600可被传输和接收。
    但是、当波特率设置为4800/2400/1200时、它只能传输而不能接收。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willy、
    我看到您打开了另一个关于此主题的线程。 我可以关闭这个吗?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miro
    好的、希望你们能帮我一起解决这个问题。
    谢谢