请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在使用 Keil c 版本5.26进行编程。 我的代码使用 TivaWare_C_Series-2.1.4.178。 当我声明数组时、如下所示:
uint16_t length = 9+2*Q_add; uint8_t buffer[length];
我运行了 Keil 调试器 c、然后点击"run"、但 Keil 立即停止调试。 我使用 J-link OB STM32负载电路。
相反、我使用以下代码、然后调试器正常运行
uint16_t length = 9+2*Q_add; uint8_t buffer[100];