请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 我发现 在 通过调用 dwInit()和 dwdCounterEnable()配置看门狗计时 器之前调用 dwdReset()会导致处理器复位。 为什么会这样、我可以做什么来防止复位?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我发现 在 通过调用 dwInit()和 dwdCounterEnable()配置看门狗计时 器之前调用 dwdReset()会导致处理器复位。 为什么会这样、我可以做什么来防止复位?
您好 Qt、
感谢您关注窗口式看门狗行为。 但是、由于我不使用此功能、因此神秘感依然存在。 这似乎正是 WDT 的行为方式、因此在 DWD 计数器未启用时、必须避免写入密钥序列。 幸运的是、我们可以通过读取 DWD 控制寄存器来确定计数器是否被禁用、即
if (0x5312ACED = rtiREG1->DWDCTRL)
{
//不要写入密钥序列
}
当我这么做时、一切都很好。