This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:模数转换器(ADC)模块

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: RM44L920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745837/rm44l920-analog-to-digital-converter-adc-module

器件型号:RM44L920

您好!

有人能建议以最佳方式端接 RM44L920 Hercules 安全微控制器上未使用的模拟输入吗?

我们使用的是模拟通道0-7、而8 - 31未使用。  应该通过上拉/下拉电阻器将它们连接到 ADREFHI 或 ADREFLO、还是可以将它们保持悬空?

感谢您提供的任何帮助。

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!
    您可以使用电阻器将未使用的 ADC 引脚连接到 VSSAD。
    此外、您还可以将未使用的 ADC 引脚保持悬空。 这不会影响 ADC 模块本身。

    此致、
    米罗