This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570 SCI 多缓冲器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745354/tms570lc4357-tms570-sci-multi-buffer

器件型号:TMS570LC4357

您好!

对于 TMS570LC4357、有四个 SCI 接口。 我在网上浏览了文档、但无法确定其中哪些具有多缓冲功能。 您能告诉我哪些 SCI 接口(1-4)允许多缓冲吗?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    SCI1/LIN1和 SCI2/LIN2支持多缓冲发送和接收。 SCI2/SCI4不支持此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    感谢您能很快回来。 我只是想确认您是想说'SI3/SCI4'、而不是上面的'SI2/SCI4'。

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    你是对的。 我的意思是 SCI3和 SCI4不支持多缓冲特性。