This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:如何配置集成的 USB DMA

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745302/tm4c1290nczad-how-to-configure-the-integrated-usb-dma

器件型号:TM4C1290NCZAD

请为我提供一些有关如何配置和使用 USB 外设中的集成 DMA 的指导。

情况是:我希望将 TM4C 用作 USB CDC 器件。 我不想在 UART 之间复制和读取数据、而是想在存储器缓冲区之间使用 DMA。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    在离线讨论中、我正在等待有关我的最新问题的反馈、我们需要在星期一再次回答这个问题。