This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS 1220 EVM ADCPro Soft 与实际器件相比翻了一番

Guru**** 2926830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1220, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745053/ads-1220-evm-adcpro-soft-is-doubled-with-respect-to-the-real-one

主题中讨论的其他器件:ADCProADS1220ADS1220EVM

大家好、我们使用的是 ADS 1220 EVM 板、我们注意到、当我们以2000SPS 的速率使用涡轮模式时、ADCPro 软模式中显示的频率比实际模式高一倍。
例如、输入信号的频率为100Hz、在 MULTISCOPE 和 MULTIFFT 中观察到200Hz (即、输入频率值加倍)。 如果采样速率为1200SPS、则会观察到120Hz
当采样率小于或等于1000SPS 时、表示正确、即100Hz。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    欢迎来到 E2E 论坛! 这是一个有趣的观察结果。 在过去的5年中、没有人提到过这一点。适用于 ADCPro 的 ADS1220EVM 插件现已推出。 我认为这主要是由于客户使用 ADS1220进行直流测量。 数字滤波器响应会在一定程度上阻碍交流测量、该数字滤波器响应在通带范围内不是平坦的。

    EVM 插件和测试插件之间的通信中显然存在错误。 在使用 Turbo 模式时、数据速率下拉菜单的文本级别发生了一些变化。 测试插件的情况显然没有变化。 遗憾的是、ADCPro 仅能与 Win7可靠配合使用、因此我们最终会将此 EVM 移至更新的 GUI。 目前不会对 ADCPro EVM 插件进行任何修复。

    此致、
    Bob B