This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:TM4C123B 引导加载程序使用 I2C 接口

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744945/tm4c123bh6zrb-tm4c123b-bootloader-use-i2c-interface

器件型号:TM4C123BH6ZRB

您好!

我是 trace c:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\boot_loader\BL_main.c  

需要"擦除引导加载程序"执行什么操作?

//

//擦除引导加载程序。
//
for (ui32Temp = 0;ui32Temp < APP_START_ADDRESS;
ui32Temp += FLASH_PAGE_SIZE)

//
//擦除此块。
//
BL_FLASH_ERASE_FN_HOOK (ui32Temp);

BR、

JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JK Wolf、您好!

    只有当应用程序也要加载到引导加载程序的顶部时、才会出现这种情况。 通常情况并非如此、但如果需要、挂钩会存在。 可能是一次性可编程引导加载程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    感谢您的回复、
    BL_main.c 在闪存上运行,引导加载程序可以自行擦除?

    我的闪存布局在顶部是8k 引导加载程序、然后是应用程序。

    BR、
    JK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JK、

    是的、这可能是因为引导加载程序将在 SRAM 之外执行、而不是在闪存中执行、因此如果需要、可以覆盖引导加载程序的闪存部分。

    调用时的引导加载程序将复制到 SRAM 中、然后从 SRAM 继续执行、因此除了开头之外、它不会在闪存上运行。