This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 主板+ Sigfox 主板在美国市场上?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC1125, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745073/ti-boards-sigfox-boards-in-market-for-us

主题中讨论的其他器件:CC2650CC1125CC1310

我是一名学生、我们将使用 Sigfox 开发一个项目、我们在实验室中使用了 TI CC2650开发板、并分别使用 Sigfox 收发器开发项目。对于我们的项目、我们正在寻找集成了 Sigfox 收发器的 TI 电路板、 美国地区的市场中是否有可用的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是一名学生、我们将使用 Sigfox 开发一个项目、我们在实验室中单独使用了 TI CC2650开发板和 Sigfox 收发器。对于我们的项目、我们将寻找集成了 Sigfox 收发器的 TI 板、 美国地区的市场中是否有可用的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的知识、TI CC2650包含 Sigfox 收发器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    我们已经停止了 Sigfox 解决方案的开发、我们无法再为您提供解决方案。

    1) 1) CC1125用于许多 Sigfox 应用、也是其开发套件的一部分。

    2) 2) CC1310符合 Sigfox TX 标准

    3) 3) CC1312可以使 Sigfox TX/RX 兼容、但工作已停止。

    4) 4) CC26xx 器件仅具有2.4GHz 无线电、无法实现 Sigfox 兼容。

    此致、
    /TA