This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:SIL2安全完整性等级

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744061/tm4c1230c3pm-sil2-safety-integrity-level

器件型号:TM4C1230C3PM
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432

大家好、

我的客户正在寻找 TI cortex M4微控制器。


对于项目所需的安全级别 、客户需要遵循 RAM、闪存、CPU 等的要求测试
此处是否提供 TI 认证库? 或者有第三方为 TM4C123xxx 提供此类库。

或者、如果有解决方案可实现 SIL2安全级别。

 

非常感谢、

 

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您将客户指向基于 R4的 TMS570LS0432。 该器件专为安全而设计、具有许多硬件功能和经过认证的安全库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在哪里可以找到这些安全库? 请分享一些链接吗?

    非常感谢、

    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用我的第一个回复中的链接访问产品页面。 然后选择"Tools & Software"选项卡。 页面的中间部分是"软件"部分。 第三个链接是安全诊断库。
    我要将此主题移至 Hercules 团队。 他们可以继续为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、
    您是否需要进一步的帮助?

    此致、
    米罗