This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224:程序闪存

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745090/tms570ls1224-tms570ls1224-program-flash

器件型号:TMS570LS1224

数据表6.10.5二倍写入/擦除周期、具有15年数据保持时间、-40°C 至125°C 1000周期要求。

这意味着一个芯片、下载程序的时间小于1000? 是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    数据表中的1000个周期是您可以擦除程序闪存的任何部分(从"0"转换为"1")的最坏情况下的最短时间。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表中、最大值为1000、正如您所说的那样、它应该是最小值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这意味着最低保证!

    此致、
    米罗