This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:启用 XDS200用户 CDC 串行端口输出

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744254/tm4c1294kcpdt-enable-xds200-user-cdc-serial-port-output

器件型号:TM4C1294KCPDT

我真的很困惑。 XDS200会安装 CDC 驱动程序

"XDS2xx 用户 CDC 串行端口"

但我没有找到有关19英寸连接器上引脚排列的文档。 Spectrum Digital 的"快速入门指南"没有帮助、TI Wiki 也没有帮助、我找不到任何其他信息。
UART 是否只是仿真器内部 IP 的通用功能而不是引脚输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 我记得、XDS200没有任何有关 UART 功能的文档、尽管它应该像常规 CDC 器件一样工作。 遗憾的是、所有可用的模型都没有将此外设从调试探针引出。

    您可以尝试向 Spectrum Digital 或 Blackhawk 索取此信息、因为这是此调试探针的两个供应商。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、
    感谢您的回答。 我认为 XDS200是 TI 的设计、第三方(如 Spectrum Digital 或 Blackhawk)基于此构建版本(我认为 XDS100就是这样吗?)
    无论如何-如果(TI 自己的) 19引脚调试连接器上没有标准化引脚排列、可用作 RxD 和 TxD、则可能无法期望第三方供应商提供兼容性。
    我希望我可以在同一个连接器上集成调试控制台。 这本来是很好的。
    谢谢- Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以 让我们考虑关闭这个... 我一直希望有一天我会找到一个很好的文档。

    目前,我*假定*用户串行端口可用于直接在电路板上集成 XDSnnn 设计的用户- TI 评估板上的 XDS100就是(可能)这种情况。

    XDS110 www.ti.com/.../sprui94.pdf 具有一 个"辅助接头"连接器-但这(遗憾的是)意味着在目标上再添加一个连接器、并连接两根电缆。 仍然希望看到 RxD 和 TxD 在 TI 19引脚连接器的一些引脚上是标准化选项。