This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:以太网 PHY 时钟

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744768/tm4c1294kcpdt-ethernet-phy-clocking

器件型号:TM4C1294KCPDT

你好!

据我所知、以太网 PHY 需要一个25MHz 外部时钟源才能工作、并且无法通过系统时钟计时、但在数据表中的系统时钟原理图中、我还注意到还有一个来自 GPIO (可能是 PM4)的时钟源。

问题是:它是有效的来源吗? PHY 能否通过将25MHz 信号连接到 PM4来工作? 可能通过内部计时器生成...

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Norbert、

    这不太可能适用于您的解决方案、只能将 PM4用于需要外部 PHY 的 RMII 模式。 请参阅之前的主题 :e2e.ti.com/.../1400222