This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:振荡器原理图

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744769/tm4c1294kcpdt-oscillator-schematic

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

在我之前的教育中、我们可以使用一个简单的振荡器原理图来计时微控制  器、该原理图包含一个晶体和2个接地的陶瓷电容器、但正如我在指南中看到的原理图、我注意到了连接到 OSC1引脚的串行电阻器。

有人能解释一下,为什么有必要?

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Norbert、

    当然。 从器件数据表中、Rs 包含被描述为"Rs 会耗散部分功率、因此不会超过 Max DL 晶振参数。"

    此外、在主振荡器规格部分下的器件数据表中、我们有一个晶体表以及建议的 C1、C2和 Rs 值、这些值已经过验证可与我们的 MCU 配合使用。 在该表下、您将看到 NX3225GA-25.000M-STD-CRG-2 (LPAD 上使用的晶体)和推荐值、并且这些值与我们的原理图一致。