请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129ENCPDT 您好!
我有一个在 TM4C129x 处理器上连接了集线器(USB2512B)的设计。 该集线器上连接了两个 MSC 设备。 一个无可拆卸 NAND 驱动器和一个可拆卸 USB 记忆棒。 我让它工作、两个器件连接到处理器。 但我无法使 FAT 库正常工作、因为它是一个单器件 FAT 库。 (请注意、当我断开集线器与处理器的连接并将其直接连接到计算机时、它可以正常工作、因此我确信硬件是可用的)。
有一个包装器文件、可与多个 MSC 设备配合使用。 (双磁盘驱动程序.c)、它隐藏在 TIVAARE 库中的某个位置、但无法使用同一驱动程序。
我的问题:是否有库/包装程序或示例可用于连接和使用两个 MSC 设备?
此致、
Kees de Boer