This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:推荐的 SDRAM

Guru**** 2602075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744259/rm57l843-recommended-sdram

器件型号:RM57L843

我们是否有任何建议用于 Hercules MCU 的 SDRAM 器件型号? 看起来以前与这些器件(IS42S16400F-7BL)一起使用的 SDRAM 现在已经过时了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    您可以使用此部件:IS42S16400J-7BLI。 此器件与 HDK 上的器件引脚对引脚兼容。