请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我们使用的是 TMS570LC4357、 我们希望了解有关 IOMM 模块的更多信息。
在参考手册(spnu563a)的表6-3和图6-6中、可以通过 PINMMR[23..16]选择"GIOB[2]选择"。
不过,在图6-6正上方的 su-部分6.5.6中,它被写为:“因此,此终端的输入可以选择连接到
GIOB[2]输入。 通过设置 PINMMR160[0]=0和 PINMMR160[1]=1"来启用此连接
这是错误吗? 要配置 GIOB[2]选择、PINMMR160寄存器的字节是多少?
此致、
Christopher