This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:找不到 enet_IO 项目

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744151/rtos-ek-tm4c129exl-cant-find-the-enet_io-project

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

您好!
我在文件夹 TivaWare_C_Series-2.1.71b 中找不到 Enet-IO 工程。 当我打开文件夹时、我只能找到:

能否有人告诉我如何查找 Enet-IO 项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    这是因为当 TI-RTOS 团队重新封装 TivaWare 时、他们拉出了这些示例、因为与 TI-RTOS 版本相关的唯一示例位于 tirtos_tivac_2_16_01_14_examples 文件夹中。

    您提到的 Enet_IO 项目未实现 RTOS。

    您能否详细说明您为什么需要它? 此外、您是否可以仅使用我们最新的 TivaWare 产品(2.1.4.178)中的 Enet_IO 项目?