请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:Energia、 CC3200我正在研究一个使用用于 LaunchPad 的 Grove 入门套件的项目、我正在尝试使用 CC3200运行其中一个传感器/指示灯、在本例中为蜂鸣器。 我正在使用 Energia 对 CC3200进行编程。 代码成功编译和下载、但不会发生任何情况(蜂鸣器不会蜂鸣)。 代码如下:
#define 蜂鸣器40.
#define LIGHT_SENSOR 24.
int analog_value = 0;
INT8_t 位[4]={0};
void setup(){
//将您的设置代码放在这里,运行一次:
PinMode (蜂鸣器、输出);
PinMode (LIGHT_SENSOR、INPUT);
}
void loop(){
//将主代码放在此处,重复运行:
analog_value = analogRead (light_sensor);
digitalWrite (蜂鸣器、高电平);
延迟(10000);
digitalWrite (蜂鸣器、低电平);
延迟(10000);
serial.print ("正在运行");
}
引脚编号正确、我将使用正确的命令。 是否有任何关于如何解决此问题的想法?