This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM470R1B1M-HT:SM470R1B1M-HT

Guru**** 1202550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470R1B1M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/743236/ccs-sm470r1b1m-ht-sm470r1b1m-ht

器件型号:SM470R1B1M-HT
主题中讨论的其他器件:TMS470R1B1M

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在某些 电路板上为 TMS470R1B1M 处理器加载引导加载程序时、我们观察到以下存储器安全错误

 您是否有解锁存储器的安全密钥或对此有任何其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    支持此设备的应用工程师将在周一返回办公室时回复您的询问。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayadeep、
    我不熟悉此工具、因此我无法评论其使用情况。
    但是、SM470R1B1M 使用 MSM 来确保存储器安全。
    当为空时、所有键都为 FF。 访问正确的密码位置可解锁存储器。
    如果已对钥匙进行编程、则只有使用正确的钥匙进行访问才能解锁存储器。
    有关 MSM 的使用、请参阅 spnu243。
    focus.ti.com/.../spnu243.pdf

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水