This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:Launchpad LAUNCHXL2-TMS57012:GIO 高电平中断

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/743417/launchxl2-tms57012-launchpad-launchxl2-tms57012-gio-highlvl-interrupt

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

这不是一个问题、而是解决方案如何在 HalCoGen 中执行设置以将 LAUNCHXL2-TMS57012上的开关3用作中断(我在论坛上看到了几个线程、但没有好的解决方案)。

需要在 HalCoGen 中完成设置:

1.GIO 选项卡-->端口 B -->位2 (VIM 低优先级,使能=真,

2. TMS570LS1224PGE 选项卡--> VIM 通道0-31 --> 23 GIO 低电平使能=真,

3. PINMUX 选项卡-->引脚复用--> GIOB 使能= true

4. PINMUX 选项卡-->特殊引脚复用-->使用 gib_2禁用所选 HET2 PWM 输出= true -->我在其他线程中从未见过此提示,但它起作用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、
    默认情况下、GIOB[2]在引脚142上暴露。 它具有备用输入引脚-引脚55。 查看原理图时、您可以看到引脚55已连接到此按钮。 对于 GIOB[2]、选择具有特殊引脚复用的引脚55。

    谢谢、此致、
    米罗