This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PGE:UART 数据寄存器

Guru**** 2769215 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/743243/ccs-tm4c123gh6pge-uart-data-register

器件型号:TM4C123GH6PGE
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 Tiva C 系列微控制器、问题是我的 UART 数据寄存器始终显示为零值、我无法计算出它。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复位后、UART 数据寄存器默认全为0。 您是否正在尝试在 UART 上接收字符? 您是否曾尝试过 TivaWare 附带的一个简单示例软件项目、例如:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl\UART_echo?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否当我单击"入门"页面中的"浏览示例"时、它不显示 UART_ECHO 等示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已卸载 TivaWare? 检查您的 PC 上是否有以下目录"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178"