This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:用于 TivaTM$C1294XL 的带有 FreeRTOS 的 TCP 堆栈初始化

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/742964/ek-tm4c1294xl-tcp-stack-initialization-with-freertos-for-tivatm-c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

我正在 Tiva TM4C1294 LaunchPad 上寻找一个 FreeRTOS 端口、以便为我们的产品运行套接字客户端应用程序。
最新的 FreeRTOS 不支持 Tiva C 系列微控制器。 我们使用的是 TI 的 CCS IDE
开发目的。 我计划使用 Tiva TM4C1294制作 TCP 的 Nerwork 接口层。 请为我们提供指导
获取 Netwok 接口层 API 的任何源代码、这些源代码可能有助于最大限度地减少我的工作量?

提前感谢

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只需要 FreeRTOS、请查看 https://www.freertos.org/ 以了解有关端口操作的信息。 TI 还提供可在 TM4C 上免费使用的微控制器 RTOS。 请参阅 :processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob、
    我已经将 FreeRTOS 与 Tiva TM4C1294搭配使用、现在正在寻找网络支持。 按照说明操作,我的理解是将构建作为一个网络接口层,以便提供低级驱动程序访问。 更多的是、我计划使用 lwIP 作为 TCP 协议栈。我的期望是对创建网络接口调用提供任何类型的支持、如 FreeRTOS-Plus-TCP 中所建议的那样?
    此致
    Rajesh