This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:对引脚的 ADC 分配

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188402/sysconfig-adc-assignment-to-pins

器件型号:SysConfig

您好!

我正在尝试 在 SysConfig 工具中将 ADC 引脚分配给 TMS320F28377DPTPV。  

下面是快照。 我 可以在 左列中找到模拟部分。

我使用的版本 如下所示。  

请帮助我分配模拟 ADC 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意图是检查器件的 PinMux 功能。 我 仅配置 F2837xD 器件(部件- F2837xD_176PTP)的裸机 PinMux 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritu、

    您似乎已为 SysConfig 打开裸机软件包;您正在使用什么软件包? 启动 SysConfig 工具时、应有一个选项可供选择。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具指出、如果只配置器件的裸机 PinMux 功能、则不需要选择软件产品。  下面的捕捉显示了初始设置。

    即使我选择 C2000 SysConfig (4.02.00.00)作为软件产品。 没有可用的 ADC 选项。 请参阅下面的卡扣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritu、

    感谢您的提问。 目前没有用于 F2837x 器件的模拟引脚多路复用器。 该器件没有模拟引脚多路复用功能。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    好的、我明白 了您的观点。  

    我正在尝试创建引脚映射 Excel 工作表。 我是否可以通过任何方法在工具中分配模拟引脚名称?

    这可以帮助我了解已用/备用 IO 的数量。  

    谢谢、

    Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritu、

    遗憾的是、没有内置的方法来实现这一点。 最好的方法是在您提到的 Excel 工作表中对其进行外部跟踪、包括所有其他引脚。 您可以从 SysConfig 中生成的"pinmux.csv 文件中获取其他引脚。

    此致、

    Vince